Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5100A 你(们)好
我在 PCM5100A 中有杂音。 通电时、线路输出将弹出。
输出电容器使用2200pF 时有杂音,如果我们将电容器更改为0.47uF,看起来就像噼啪声已解析。 我们是否可以为 PCM5100A 使用0.47uF 的输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.