This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:开机时 PCM5100A POP NOSIE

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790689/pcm5100a-pcm5100a-pop-nosie-on-power-on

器件型号:PCM5100A

你(们)好

     我在 PCM5100A 中有杂音。 通电时、线路输出将弹出。  

输出电容器使用2200pF 时有杂音,如果我们将电容器更改为0.47uF,看起来就像噼啪声已解析。 我们是否可以为 PCM5100A 使用0.47uF 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kerr Chang:

    PCM510xA 输出端的 RC 滤波器旨在降低带外噪声。 由 μ 5.1kΩ 和2.2nF 组件创建的 RC 滤波器的截止频率(FC)约为14kHz。 如果您将电容器更改为470nF、则会有大约70Hz 的 Fc、这将过滤几乎所有的声音范围。 您可以使用其他电容值进行实验、以找到噼啪噪声与 fC 之间的折衷方案。

    此外、您还可以考虑使用外部静音设备使输出保持接地、直到 PCM 完全通电。 噼啪噪声是由于器件在启动时校准其偏移。 这不能被禁用。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    我将尝试使用1.6uF 和5.1k,FC 将为20Hz,如果我没有 CAP,则在通电时将发生 PoP。
    我尝试保持静音和通电,弹出窗口的值为-40dB。 PCM5100A 是否有弹出问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kerr Chang:

    您听到的噼啪声是校准失调电压以使中心(共模)电压接近0V 的器件。 这通常只能在具有高模拟增益的系统上听到。 我建议您查看模拟静音拓扑、以防止加电或自动静音期间输出端出现任何瞬变。

    谢谢、
    Paul