This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:与 PCM5102A 的差异

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790784/pcm5122-differences-from-pcm5102a

器件型号:PCM5122
主题中讨论的其他器件:PCM5102A

您好!

从查看 PCM5102A 和 PCM5122的数据表来看、唯一的区别似乎是5122具有 SPI/12C 控制。 我是正确的、还是错过了什么?

此外,我知道可以通过 ATMUTECTL 寄存器在5122上完全禁用零数据检测--如果正确,DAC 将保持活动状态,对吧?

我只想将我的设计从5102A 切换到5122、以便在 I2S 源未传递任何数据时使 DAC 保持活动状态。

谢谢!

Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    主要区别在于、通过额外的 SPI/I2C 控制、器件的所有数字功能现在都可以访问。 这意味着您可以访问自动静音控制以禁用自动静音/零检测功能。 此外、您还可以自定义 PLL 寄存器、访问预设处理流程和其他数字滤波器功能。 它还可以支持更多的数字输入格式、如 TDM。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    完美——感谢您的回应!

    Ted