请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790784/pcm5122-differences-from-pcm5102a
器件型号:PCM5122主题中讨论的其他器件:PCM5102A、
您好!
从查看 PCM5102A 和 PCM5122的数据表来看、唯一的区别似乎是5122具有 SPI/12C 控制。 我是正确的、还是错过了什么?
此外,我知道可以通过 ATMUTECTL 寄存器在5122上完全禁用零数据检测--如果正确,DAC 将保持活动状态,对吧?
我只想将我的设计从5102A 切换到5122、以便在 I2S 源未传递任何数据时使 DAC 保持活动状态。
谢谢!
Ted