This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 DAC CAN 输入 CLK 或 PWM 以及扬声器输出

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, DAC80501, DAC60501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789067/look-for-a-dac-can-input-clk-or-pwm-and-output-for-speaker

主题中讨论的其他器件:PCM5102ADAC80501DAC60501

大家好、

我们的结构如下所示。 我认为可能不需要编解码器来驱动 SPK。

是否有 DAC 或 DAC+编解码器建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果您的 MCU 支持 I2S 数据、您可以查看我们的音频 DAC (PCM5102A)。 根据您希望生成的音频、可以使用精密 DAC 生成模拟波形。 如果需要、您只需要 DAC 输出上的放大器来驱动扬声器。 例如、精密 DAC 可以生成简单的音调和低采样率音频。 如果您正在寻找更高的保真度、则应研究 MCU 上是否可以实现 I2S。

    精密 DAC 可能会根据您的要求而有所不同、但您可以先查看 DAC80501。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。
    遗憾的是、我们的 MCU 没有 I2S、只有 PWM、CLK、I2C 或 SPI。
    我们不需要高质量的声音、而是只需要一个简单的音调作为系统加电提示音。
    还有其他建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们有一个新器件 DAC80501 (以及12位版本的 DAC60501)、它可能适用于此应用。 您只需将值流式传输到器件即可创建正弦波等

    谢谢、
    Paul