This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由于 PLL 自动锁定错误、使 TAS5751M 静音的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788605/the-issue-for-muted-tas5751m-because-of-the-pll-autolock-error

器件型号:TAS5751M

如果您能给我一些有关 TAS5751的 PLL 自动锁定错误的信息、我将不胜感激。

由于 PLL 自动锁定错误、TAS5751M 被静音。 TAS5751M 的原理图如下所示:

我想知道 TAS5751的两个部分:

PLL 自动锁定错误的含义是什么? PLL 自动锁定错误将在何时发生?

PLL 的外部电路 与 TAS5751M 的 EVM 不同、 为什么我们 将电流 参数放置在  PLL_FLTp、PLL_FLTM、GVDD_REG 的 EVM 上?  这是 TAS5751M 的最佳组吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guozhen、Alix 正在进行测试、他明天将向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guozhen、您好!

    PLL 自动锁定错误表示内部 PLL 无法通过外部 I2S 时钟成功锁定。 为了解决这个问题、我建议您这样做
    请客户确保电路与我们的 EVM 板完全相同。
    然后、请检查外部 I2S 时钟是否符合 TI 的规格。

    此致、
    Alix Wan。