This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:从 EARVDD 流向 EARVSS 的 IQ

Guru**** 2474440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/806020/tlv320aic1106-iq-which-flows-from-earvdd-to-earvss

器件型号:TLV320AIC1106

您好!

TLV320AIC1106数据表中提到了 VDD 的电源电流(IDD),那么您能告诉我从 EARVDD 流向 EARVSS 的静态电流(IQ)吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    这是一款传统器件、设计文件已存档、设计支持极少。

    该器件仍对现有客户有效、但出于所有实际目的、它是 NRND。

    我将了解我是否可以测量单个 EVM、以便让您大致了解一下您是否会发现这种方法有用、但我想这就是我们在这里为您提供支持的程度。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的帮助。

    遗憾的是,我没有 TLV320AIC1106EVM-K,所以您能否测量从 EARVDD 到 EARVSS 的 IQ?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    是的、我可以进行测量。 我将需要获取 EVM、因此可能需要在下周早些时候才能提供答案。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的支持。

    我期待着下周早些时候从您那里获得这些信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心 Kato-San。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    很抱歉、您很着急、但如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    请告诉我您的情况。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、  

    还有其他优先事项。  我的目标是明天进行测量。  

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的持续支持。

    我期待明天能收到您的信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、  

    事实上、我手头上的 EVM 是 AIC1110、 这是一款非常不同的器件、它在 EVM 上连接了 VDD 和 EARVDD。  

    我在另一个站点的一位同事有这个前夕、可以进行测量。  我很快会向您提供最新信息。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的参与。

    我期待很快收到您的回复。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    很抱歉催促您、但请告诉我您的情况。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    如果您对此有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、  

    我的同事测量了 EARVDD 的静态电流、并在 EVM 上测量了4.5mA。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您提供信息。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤