This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802827/tpa3255

器件型号:TPA3255

我只读了以下主题:

TPA 3255:使用 PBTL 模式时出现问题

我想澄清一点。 我在 PBTL 模式下有两个 TPA 3255、一切正常。 我在36V 和8 Ω 扬声器上使用线性电源测试了电路板。 我计划切换到4欧姆 ESL 扬声器。 我是否需要完成上述螺纹中提到的调整(或针对该问题的任何其他调整)?

非常感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否帮助为我们提供您提到的 TPA3255 PBTL 有问题的链接?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 遗憾的是、我无法复制/粘贴到讨论的链接。 这是线程的标题:

    TPA3255:使用 PBTL 模式时出现问题

    这是建议的修改:

    此致、

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elana、

    是的、我们建议您如果要在 PBTL 模式下运行器件、请按照该帖子中的说明进行修改! 除此之外、不需要进行其他修改。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您、Robert。

    此致、
    Elena Paparizou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eleni、

    很高兴我能提供帮助!

    此致、
    Robert Clifton