主题中讨论的其他器件: LM48511、 TPA2013D1、 LM4675
您好!
我观察到一个与 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/618222/2278402类似的问题 我的 PCB 布局看起来很好、如这个现有线程所示。
器件输出引脚 Vo1和 VO2在示波器上显示以下响应、此时我们的主机处理器未驱动任何信号到 IN+和 IN-。 CH1为 Vo1、CH1为 Vo2。 通道 M 是启用的数学函数 Vo1-Vo2.e2e.ti.com/.../LM4670_5F00_Noise.mp3
随附原理图和噪声记录音频文件。 声音类似于连续嘶嘶声。
观察结果很少:
我已经使用220Ohm@100MHz 铁氧体磁珠代替 R327和 R328进行了测试。 它有助于降低音频噪声强度、但会使图形在过冲和下冲很多的情况下看起来更糟。 我仍然可以在没有任何回放的情况下听到噪音。
使用该引脚关断放大器可完全降低噪声。
播放文件时,噪音会消失,然后在播放预期的 MP3文件持续时间后重新启动。