This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4670:无任何输入时的输出噪声

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4670, LM48511, TPA2013D1, LM4675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822751/lm4670-output-noise-without-any-input

器件型号:LM4670
主题中讨论的其他器件: LM48511TPA2013D1LM4675

您好!

我观察到一个与 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/618222/2278402类似的问题 我的 PCB 布局看起来很好、如这个现有线程所示。

器件输出引脚 Vo1和 VO2在示波器上显示以下响应、此时我们的主机处理器未驱动任何信号到 IN+和 IN-。 CH1为 Vo1、CH1为 Vo2。 通道 M 是启用的数学函数 Vo1-Vo2.e2e.ti.com/.../LM4670_5F00_Noise.mp3

随附原理图和噪声记录音频文件。 声音类似于连续嘶嘶声。

观察结果很少:

我已经使用220Ohm@100MHz 铁氧体磁珠代替 R327和 R328进行了测试。 它有助于降低音频噪声强度、但会使图形在过冲和下冲很多的情况下看起来更糟。 我仍然可以在没有任何回放的情况下听到噪音。

使用该引脚关断放大器可完全降低噪声。

播放文件时,噪音会消失,然后在播放预期的 MP3文件持续时间后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    让我看看您的问题、我将在短期内提供一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁什、

    您是否尝试将引脚1 (关断)直接连接到 VCC_5V 而不是 VCC_1V8?
    该引脚可能不稳定、并且会定期复位器件。

    根据您对 VO1和 VO2的示波器捕获、我认为器件不会振荡、但您也可以尝试移除 C208和 C209。

    基本上、我认为您可以尝试以下三种不同的操作:

    • 将引脚1短接至 VCC_5V
    • 将输入短接至 GND、以确保输入端没有高频信号耦合。 将 C124和 C125的输入侧连接到 GND。
    • 如果在输出端未使用电感器或铁氧体、请移除电容器。 容性负载对放大器不是很好、因为这可能会导致振荡。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的建议。  

    通过移除 C208和 C209、它有助于降低可闻噪声。 但仍然可以听到相同的噪声。

    2.将引脚1短接至 VCC_5V 没有帮助。

    3.将输入侧电容器接地(基本而言、将输入短接至接地)不会改变任何响应。 可闻噪声很低、但仍然无法忽略。 以下是使用短接和不使用短接时的输出波形。

    无短路输入 (根据共享原理图和移除 C208和 C209、当处理器不播放任何内容时、引脚1=5V)连接到主机处理器。

    输入对地短路(引脚1=5V、删除了 C208和 C209)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    感谢您分享测试结果。

    输出开关阶段中的这些变化并不好、这在您的第一次捕捉和最新的捕捉中都存在。 也许还存在重启器件或使其触发某种保护的问题。

    您也可以共享布局吗? 您可以通过私人 e2e 消息或我的电子邮件:ivan.salazar@ti.com 将其发送
    您是否尝试断开扬声器负载? 在没有负载的情况下、输出波形看起来是一样的吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我可以帮助您在单次捕获中共享 VCC_5V、Pin1、Vo1和 VO2、以帮助您更好地了解。 在第二次捕获中、我可以在未连接扬声器的情况下放置 Vin+、Vin-、Vo1、VO2。 我将扬声器从1W、8R 更改为(3W、4R)、只是为了检查我的扬声器是否存在来自器件的 THD+N 问题、但可闻噪声与我们在捕捉本身中看到的噪声相同。

    我将通过您的电子邮件连接您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    这些采集可能会有所帮助。
    但是、我认为可能出现的两个选项是:

    • 有一些高频振荡、这是噪声源
    • 器件会定期重新启动、从而导致示波器捕获中出现相位移

    如果存在高频振荡、则输出 D 类应进行调制、但从您到目前为止共享的捕获中、输出信号似乎处于50%占空比。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    谢谢。

    我检查了器件电源和关断引脚、并观察到通过示波器;电源和关断引脚看起来是稳定的。 我通过交换电路板进行了不同器件之间的检查、但噪声似乎是相同的情况。 移除 Vo1、VO2线处的电容器当然会有所帮助、但噪声仍然令人厌烦。 我尝试将扬声器负载从(3W、4R)更改为(1W、8R)、但这里没有太大变化。 您是否认为电源噪声可能导致此噪声? 我通过电池供电、但噪音仍然相同。

    放置层:

    立即层:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    在未连接负载时、您是否获得了一些输出捕获?
    您是否有扬声器的规格或数据表?

    您是否有可能连接 R327和 R328右侧的扬声器? 我想检查布线是否会影响行为。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    捕获响应与之前共享的响应相同。

    2.我连接的扬声器是 AS04004PO-2-LW152-R

    3.我移除了这些电阻器,并将扬声器连接在 Vo1和 Vo2线的前面。 这没什么帮助。

    更改电线长度也不会产生影响。

    您能否检查 EVK 上是否也观察到这种情况?

    我们是否应该完全转向新器件? 是否有针对单通道 D 类、3W 的建议? 我们选择此器件的主要原因是采用 WSON 封装来降低组装复杂性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁什、

    我无法使用评估板进行测试、我将检查我们是否可以为此器件使用某种分线板。

    至于替代器件、我们有许多替代器件、尽管其中大多数是 BGA 封装。
    LM48511和 TPA2013D1可能是 QFN 选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ivan。

    我期待您通过分线板实验获得的结果。 对于这些备选方案、由于封装限制、我的选择有限。 我期待的是 LM4675、但现在不太害怕从同一个老系列中选择器件。

    此致、

    鲁什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁什、

    您能否提供电子邮件地址或通过 ivan.salazar@ti.com 向我发送邮件

    我正在努力获取 LM4670的测试设置、或许我们可以与生产测试板进行比较。 但是、我想跟进这个离线、现在将这个线程设置为关闭。
    确认这是否与器件或系统相关后、我可以返回发布结论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、谢谢。 我已在电子邮件中连接您。