This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:如何使用 TDM/I2C 接口配置和播放

Guru**** 2480855 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821297/tas2770-how-to-configure-and-play-using-tdm-i2c-interface

器件型号:TAS2770

我正在尝试使用 TAS2770播放音频。是否有任何驱动程序文件可用于此操作?

此致、

Sarath Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    如果要在 Linux/Android 环境中实现此器件、可在以下资源库中使用该驱动程序: https://git.ti.com/tas2770sw-android

    如果您使用 的是 EVM、则可以使用 PPC3来控制电路板并配置器件。

    该器件通过 I2C 通信写入其寄存器进行配置。
    即使不使用 EVM、也应使用 PPC3。 PPC3可用于配置器件并导出配置文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    感谢您的回复。 我在 Windows 环境中工作。 您能否在 Windows 环境中共享驱动程序文件?

    我尝试在数据表中初始化方法-第9.3.2节"初始器件配置- 48kHz "。 功率控制寄存器的状态为软件关断。

    请帮帮我。

    此致、

    Sarath Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    您是否正在使用 EVM? 如果您使用 EVM、则可以请求并下载 PurePath Console 3、然后在 PPC3中安装 TAS2770应用。

    如果您不使用 EVM、那么我假设您使用的是一些 I2C 控制器。 您是否已验证可以读回写入器件寄存器的内容? 电源控制寄存器写入第9.3.2节中的最后一条 I2C 命令
    您还可以验证输出端是否存在短路或缺少输入时钟信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    您是否对先前共享的信息有进一步的评论?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    感谢您对此的支持。

    我通过 I2C 读回 我写入器件寄存器的内容。  功率控制寄存器是我在序列中写入的最后一条 I2C 命令。 问题尚未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarath、

    您是否尝试使用 PPC3生成配置文件? 我建议使用此软件生成配置文件。

    MODE 引脚是如何连接的? 考虑到第9.3.2节中的示例将地址显示为0x62、而实际地址可能是0x82或 表1中的其中一个选项

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarath、

    此主题是否与以下内容相关?:

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/827992

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/828942

    我想对它进行更好的跟踪、以便如果线程相同、我可以加入线程。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    是的。 相同的问题。

    此致、

    Sarath Kumar C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    请继续关注此主题、以便更好地跟踪您的问题: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/828942/3070288#3070288

    我现在将此线程设置为关闭。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器