Other Parts Discussed in Thread: SRC4382
在 AES 输出引脚34上 、载波正在滑动、同时下流结果是低电平可闻噪声、这与粉色噪声突发非常相似。
无论是否为 SRC4382提供 AES 输入、都将发生这种情况。
主时钟和电源电压看起来稳定。
取得这一结果可能会发生什么情况?
Jaye
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是寄存器设置;
InitAES[CS4382NUMENTRIES]=
{
{ 0x7f、0x00 }、
{ 0x03、0x31} 、
{ 0x04、0x03 }、 //寄存器04:0x03 (端口 A Control2)
{ 0x05、0x31 }、
{ 0x06,0x03 }, //寄存器06:端口 B CONTROL2
{ 0x07,0x68 }, //寄存器07:发送器控制1
{ 0x08,0x00 }, //寄存器08:发送器控制2
{ 0x09,0x00 }, //寄存器09:发送器 control3
{ 0x0B、0x33 }、 //启用中断
{ 0x0C、0xAA }、 //将中断设置为电平触发
{ 0x0D、0x08 }、 //寄存器0D:接收器控制1
{ 0x0E、0x18 }、 //寄存器0E:接收器 control2
{ 0x0F、0x22} 、 //寄存器0F:PLL1配置1、接收器 PLL1、24Mhz
{ 0x10,0x00 }, //寄存器10:PLL1配置2.
{ 0x11,0x00 }, //寄存器11:PLL1配置3
{ 0x16、0xFF }、 //启用中断
{ 0x17、0x01 }、 //启用中断
{ 0x18、0xAA }, //将中断设置为级别触发
{ 0x19、0xAA }, //将中断设置为级别触发
{ 0x1A、0x02 }, //将中断设置为电平触发
{ 0x2D、0x42 }、 //寄存器2D:0x42 (SRC CONTROL1)
{ 0x2E、0x00 }、 //寄存器2E:0x00 (SRC control2)
{ 0x2F、0x00 }、 //寄存器2F:0x00 (SRC control3)
{ 0x01、0x3F } //寄存器01:0x3F (为方向块加电)
};
InitAnalog [CS4382NUMENTRIES] =
{
{ 0x7f、0x00 }、
{ 0x03、0x01 }、
{ 0x04、0x03 }、 //寄存器04:端口 A CONTROL2
{ 0x05、0x11}、
{ 0x06,0x03 }, //寄存器06:端口 B CONTROL2
{ 0x07,0x68 }, //寄存器07:发送器控制1
{ 0x08,0x00 }, //寄存器08:发送器控制2
{ 0x09,0x00 }, //寄存器09:发送器 control3
{ 0x0B、0x33 }、 //启用中断
{ 0x0C、0xAA }、 //将中断设置为电平触发
{ 0x0D、0x18} 、 //寄存器0D:接收器 CONTROL1
{ 0x0E、0x00 }、 //寄存器0E:接收器 control2
{ 0x0F、0x22} 、 //寄存器0F:PLL1配置1、接收器 PLL1、24Mhz
{ 0x10,0x00 }, //寄存器10:PLL1配置2.
{ 0x11,0x00 }, //寄存器11:PLL1配置3
{ 0x16、0xFF }、 //启用中断
{ 0x17、0x01 }、 //启用中断
{ 0x18、0xAA }, //将中断设置为级别触发
{ 0x19、0xAA }, //将中断设置为级别触发
{ 0x1A、0x02 }, //将中断设置为电平触发
{ 0x2D、0x40 }、 //寄存器2D:0x42 (SRC CONTROL1)
{ 0x2E、0x00 }、 //寄存器2E:0x00 (SRC control2)
{ 0x2F、0x00 }、 //寄存器2F:0x00 (SRC control3)
{ 0x01、0x3F } //寄存器01:0x3F (为方向块加电)
};
我正在使用我们自己的板。 这至少存在于3种不同的电路板设计中、在概念上都是相似的。 例如、SRC 在一个电路板和另一个电路板中跟随一个 Dante 数字音频接口、在 第三个电路板中它跟随一个音频 DSP、而在第三个电路板中它遵循所选的硬件多路复用器源。
我的诊断显示、将来自 Audio Precision System 525的 AES 插入 SRC 的输出路径会导致"未检测到打滑"和没有声音抖动。
使用 SRC AES 输出显示"削波"和可闻抖动。
另一位工程师进行的有限测试是更换 SRC 芯片、报告的结果是没有声音抖动。 打滑测试未运行。 我今天将要求进行该测试。 。
Jaye