This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:AES 输出引脚有本底噪声抖动、载波似乎为'打滑#39;

Guru**** 2912110 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824599/src4382-aes-output-pin-has-noise-floor-sputtering-and-carrier-appears-to-be-slipping

器件型号:SRC4382

在 AES 输出引脚34上 、载波正在滑动、同时下流结果是低电平可闻噪声、这与粉色噪声突发非常相似。  

无论是否为 SRC4382提供 AES 输入、都将发生这种情况。

主时钟和电源电压看起来稳定。

取得这一结果可能会发生什么情况?

Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaye、  

    您能否共享您的寄存器配置和有关数字音频总线的相关信息?

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是寄存器设置;

    InitAES[CS4382NUMENTRIES]=

                  {             0x7f、0x00          }、

                  {             0x03、0x31}         、

                  {             0x04、0x03         }、           //寄存器04:0x03 (端口 A Control2)

                  {             0x05、0x31         }、

                  {             0x06,0x03         },           //寄存器06:端口 B CONTROL2

                  {             0x07,0x68         },           //寄存器07:发送器控制1

                  {             0x08,0x00         },           //寄存器08:发送器控制2

                  {             0x09,0x00         },           //寄存器09:发送器 control3

                  {             0x0B、0x33         }、           //启用中断

                  {             0x0C、0xAA         }、           //将中断设置为电平触发

                  {             0x0D、0x08         }、           //寄存器0D:接收器控制1

                  {             0x0E、0x18         }、           //寄存器0E:接收器 control2

                  {             0x0F、0x22}          、           //寄存器0F:PLL1配置1、接收器 PLL1、24Mhz

                  {             0x10,0x00         },           //寄存器10:PLL1配置2.

                  {             0x11,0x00         },           //寄存器11:PLL1配置3

                  {             0x16、0xFF          }、           //启用中断

                  {             0x17、0x01         }、           //启用中断                                                                                                  

                  {             0x18、0xAA         },           //将中断设置为级别触发

                  {             0x19、0xAA         },           //将中断设置为级别触发

                  {             0x1A、0x02         },           //将中断设置为电平触发

                  {             0x2D、0x42         }、           //寄存器2D:0x42 (SRC CONTROL1)

                  {             0x2E、0x00         }、           //寄存器2E:0x00 (SRC control2)

                  {             0x2F、0x00          }、           //寄存器2F:0x00 (SRC control3)                            

                  {             0x01、0x3F          }             //寄存器01:0x3F (为方向块加电)

    };

     

    InitAnalog [CS4382NUMENTRIES]              =

                  {             0x7f、0x00          }、

                  {             0x03、0x01 }、

                  {             0x04、0x03         }、           //寄存器04:端口 A CONTROL2

                  {             0x05、0x11}、                         

                  {             0x06,0x03         },           //寄存器06:端口 B CONTROL2

                  {             0x07,0x68         },           //寄存器07:发送器控制1

                  {             0x08,0x00         },           //寄存器08:发送器控制2

                  {             0x09,0x00         },           //寄存器09:发送器 control3

                  {             0x0B、0x33         }、           //启用中断

                  {             0x0C、0xAA         }、           //将中断设置为电平触发

                  {             0x0D、0x18}         、           //寄存器0D:接收器 CONTROL1

                  {             0x0E、0x00         }、           //寄存器0E:接收器 control2

                  {             0x0F、0x22}          、           //寄存器0F:PLL1配置1、接收器 PLL1、24Mhz

                  {             0x10,0x00         },           //寄存器10:PLL1配置2.

                  {             0x11,0x00         },           //寄存器11:PLL1配置3

                  {             0x16、0xFF          }、           //启用中断

                  {             0x17、0x01         }、           //启用中断                                                                                                  

                  {             0x18、0xAA         },           //将中断设置为级别触发

                  {             0x19、0xAA         },           //将中断设置为级别触发

                  {             0x1A、0x02         },           //将中断设置为电平触发

                  {             0x2D、0x40         }、           //寄存器2D:0x42 (SRC CONTROL1)                 

                  {             0x2E、0x00         }、           //寄存器2E:0x00 (SRC control2)

                  {             0x2F、0x00          }、           //寄存器2F:0x00 (SRC control3)                            

                  {             0x01、0x3F          }             //寄存器01:0x3F (为方向块加电)

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要做什么才能得到某种程度的问题答案?

    我提供了寄存器设置。  我曾希望应该支持 SRC 4382的人 能对其进行审核、并对可能解释 SRC 噪声输出的任何可能相关原因发表意见。

    请告诉我。

    谢谢你。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、  

    您的配置提到您要使用24MHz 设置 PLL1、 但随后您将其设置为24.5760Mhz 的值、您的时钟是24MHz 还是24.5760MHz?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是24.576MHz。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaye、  

    我没有看到任何解释垃圾邮件的配置。 这是在多个器件上发生的吗?  您使用的是 EVM 还是您自己的电路板?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用我们自己的板。  这至少存在于3种不同的电路板设计中、在概念上都是相似的。  例如、SRC 在一个电路板和另一个电路板中跟随一个 Dante 数字音频接口、在 第三个电路板中它跟随一个音频 DSP、而在第三个电路板中它遵循所选的硬件多路复用器源。

    我的诊断显示、将来自 Audio Precision System 525的 AES 插入 SRC 的输出路径会导致"未检测到打滑"和没有声音抖动。

    使用 SRC AES 输出显示"削波"和可闻抖动。

    另一位工程师进行的有限测试是更换 SRC 芯片、报告的结果是没有声音抖动。 打滑测试未运行。 我今天将要求进行该测试。  。

    Jaye