https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817728/basic-sample-application-circuit
器件型号:PCM1863Thread 中讨论的其他部件: 、PCM1862EVM
您好!
我正在尝试从 ESP32语音 SPI 的1863控制接口获取响应、但我没有从芯片获得任何响应。 我认为我一定不能完全理解如何连接这个芯片。
目前、我将 IOVDD/AVDD/DVDD 连接到3.3V。 AGND/GND 连接到 GND。 XO/Xi 上有一个12MHz 晶体。 M0有一个10k 上拉至3.3V 的电压。 SPI 引脚(MS/MC/MISO/MOSI)连接到我的微控制器。 SCLKI/BCLK/LRCLK/DOUT 全部悬空。
这是一种纱配置吗?
此外、
(a)通用微控制器是否运行 PCM1863的基本应用电路示例? 最好使用源代码?
(b)如果没有任何元件连接到 I2S 通道、PCM1863是否会在 SPI 上做出响应?
谢谢、
艾伯特