This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基本样片应用电路?

Guru**** 2480005 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1863EVM, PCM1862EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817728/basic-sample-application-circuit

器件型号:PCM1863
Thread 中讨论的其他部件: 、PCM1862EVM

您好!

我正在尝试从 ESP32语音 SPI 的1863控制接口获取响应、但我没有从芯片获得任何响应。 我认为我一定不能完全理解如何连接这个芯片。

目前、我将 IOVDD/AVDD/DVDD 连接到3.3V。  AGND/GND 连接到 GND。 XO/Xi 上有一个12MHz 晶体。 M0有一个10k 上拉至3.3V 的电压。 SPI 引脚(MS/MC/MISO/MOSI)连接到我的微控制器。 SCLKI/BCLK/LRCLK/DOUT 全部悬空。

这是一种纱配置吗?

此外、  


 (a)通用微控制器是否运行 PCM1863的基本应用电路示例? 最好使用源代码?

 (b)如果没有任何元件连接到 I2S 通道、PCM1863是否会在 SPI 上做出响应?

谢谢、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    答:有关 源代码的数据表第10.1.1.2.1节中介绍了如何为 SPI 设置 PCM1863的示例, 默认寄存器配置使 PCM1863上电并设置为自动配置模式, 因此根据您的 ASI 要求等。 您可能根本不需要对其进行配置。  

    B: 是的。

     

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。

    我已经连接了一个24位、48kHz 的 I2S 主器件、并将1个差分输入连接到引脚1 (VIN1M)和3 (VIN1P)、但返回的样本看起来噪声很大。  此外、我仍然无法从 SPI 获取任何 MISO 响应。  我想知道如何调试? 似乎我必须错过一些简单的东西...  是否至少有一个地址探测器可保证返回0以外的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特  

    您可以共享原理图吗?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    我没有听到您的反馈。  您是否仍需要有关此方面的帮助?  请发布您的原理图或向我发送私人消息、我很乐意为您提供更多反馈。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    对拖延表示歉意。 有一个个人紧急情况弹出窗口。 这是原理图。 请告诉我您的想法。

    谢谢、

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步测试、我购买 了 PCM1863EVM 并按如下方式连接了一个 Bus Pirate

    +5V -> BP 的+5V (橙色)
    GND -> BP 的 GND (黑色)
    J7引脚1 -> BP 的3.3V (红色)
    J7 pin3 -> BP 的 CLK (白色)
    J7 pin5 -> BP 的 MOSI (灰色)
    J7 pin7 -> BP 的 MISO (黑色)

    然后、我使用以下 SPI 设置配置 BP

    速度:125KHz
    时钟极性:空闲高电平
    输出时钟边沿:空闲至激活
    输入采样相位:中间
    CS:/CS

    我认为这与 PCM1863手册中的时序图相匹配。  因此、我仍然无法通过 SPI 获得任何响应。 我发送了一个0x02字节、0x03字节的流、交替显示0x02 0x00和0x03 0x01模式。

    我还尝试将 md0接地、以防数据表反向配置 I2C 与 SPI。 我只读回0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特  

    我将设置一个 EVM 并尝试重现此行为。  我希望明天(7月17日)能做到这 一点、但可能是第18或第19个才能够做到这一点。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。  供参考、我从21岁到30岁不在网格、因此我可能反应迟缓。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特  

    我已经设置了 PCM1862EVM 并测试了 SPI

    查看附加的图像:

    我刚才发出了从寄存器0开始读取16个寄存  器的命令、您可以看到、我从器件中获得了响应。

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特  

    您是否能够使 SPI 在 PCM1863上正常工作?  

    此致、

    -Steve Wilson