This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何计算数字功率放大器输出端的滤波电感峰值电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822127/tas5805m-how-to-calculate-the-peak-current-of-filter-inductance-at-the-output-end-of-digital-power-amplifier

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805TAS5806M

                                                                                                Ω 计算数字功率放大器输出端的滤波电感峰值电流;TAS5805、例如 TAS5805、输入电压16v 和负载为6 μ A、双向 BTL 输出、每个额定功率需求为15w;如果我选择10uH 电感、 如何计算输出端电感的峰值电流?简单的电压/负载电阻?(为什么数据手册推荐的电流如此之大,需要4.4A 电流?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、

    请参阅 TAS5806M 数据表10.1.2电感器选择器件:

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常多