This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:采样率

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816470/pcm1803a-sampling-rate

器件型号:PCM1803A
主题中讨论的其他器件: SRC4392

您好!

数据表首页的特性中描述了采样率为16kHz 至96kHz。
另一方面、在建议运行条件下、数字输入时钟的采样时钟为32kHz 至96kHz。
这是否意味着主模式下的最小采样率为16kHz、但从模式下的最小采样率为32kHz?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iso-San、您好!

    这是一种传统设计、我们对此器件的设计支持水平有限、因此我无法直接解释为什么建议存在这种差异。 不过、我可以在实验中以16kHz 的频率测试器件。 这将真正让我们知道 PCM1803A 是否在16kHz 下工作、 但除非性能明显下降或其他一些迹象、否则我们不知道不建议这么做的确切原因。

    由于本周的假期、将需要一些额外的时间才能将其加入实验室。 我应该能够在下周结束之前完成测试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ScCOT-San、

    感谢你的答复。 我愿意接受你的合作建议。 我等待您的测试结果。

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    我对拖延表示歉意。 我本周未能按预期将其加入实验室。 我已预留了一些时间、并将在7月17日星期三之前为您提供一些结果。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott-San、

    感谢你的答复。 我正在等待您在7月18日前获得测试结果。

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iso-San、您好!

    PCM1803A 似乎能够在16kHz 下工作。 遗憾的是、我无法解释建议运行条件部分和电气特性表中采样频率规格之间差异背后的原因。 您知道客户希望以多大频率运行吗?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott-San、

    感谢您的采样率16kHz 运行测试。
    客户将使用 PCM1803A 监控60Hz 交流线路。
    因此、我们知道工业 ADC 在应用中优于 PCM1803A。
    他们之所以要使用 PCM1803A、是因为他们的许多音频产品都使用 PCM1803A。

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott - San、

    至于音频 ADC 的频率特性、主要取决于抽取滤波器。
    因此、我们能否相信16kHz 采样的 PCM1803A 频率特性也与电气特性的"数字滤波器性能"相对应?

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iso-San、您好!

    您是否参阅数据表中的第7.7节"电气特性:数字滤波器"? 该表中的许多规格是根据采样频率定义的、因此、如果选择了16kHz 采样频率、它们将基于该频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ScCOT-San、

    最近、借用给另一位客户的 DEM-DIR1803EVM 就出现了、因此我测量了16k 和48K 采样率的频率响应。
    通过 SRC4392将采样率转换为88.2k、测得了16k 和48K 的采样率。

    感谢您的帮助和支持。

    此致、

    Akio Ito