This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:I2S 麦克风能否与 TAS5755M 连接

Guru**** 2480275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823140/tas5755m-can-i2s-mic-be-interfaced-with-tas5755m

器件型号:TAS5755M

您好!

我想将 I2S 麦克风直接连接到 TAS5755M、并获得50W 单声道输出。 请说明这是否可行。

正在等待您的回复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menaka、

    只要麦克风可以提供有效格式 I2S 至 TAS5755、就可以根据数据表声明实现输出功率。 (单声道模式下为100W)  

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应!

    我计划将 ICS-43432麦克风与 TAS5755连接、请确认以下引脚连接是否正确

    MIC 引脚名称             -  TAS5755引脚名称

    SCK (串行数据时钟)     - SCLK

    WS (串行数据字选择)- LRCLK

    SD (串行数据输出)      - SDIN

    2. I2S 麦克风的 SCK 和 WS 引脚将为输入、  TAS5755中也将 SCLK 和 LRCLK 引脚称为输入。 那么、如何将 I2S 麦克风直接连接到 TAS5755、而无需使用任何主机处理器。 请您澄清一下。

    MCLK 的典型输入频率应该是多少?  

    请澄清我的上述问题。

    正在等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果麦克风 I2S 是标准格式、帧时钟为44.1kHz 或48kHz。 则 MCLK 可以连接到 SCLK。

    强烈建议使用编解码器或 SOC 作为接口。 因为 TAS5755还需要 I2C 初始化脚本来设置器件的运行。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的快速回复!

    请找到我的以下问题

    问题1. 您能否确认上述帖子第1季度中提到的引脚连接?

    问题2. 如果 I2S 麦克风的 SCK 和 WS 引脚以及   TAS5755的 SCLK 和 LRCLK 引脚均为输入、那么如何将 I2S 麦克风直接连接 到 TAS5755。

    I2S 麦克风将需要 SCK 和 WS 作为输入。  TAS5755是否能够向 I2S 麦克风提供这些信号?

    问题3.   仅 I2C 通信需要与 TAS5755连接的 SOC 接口吗? 如果不是、SOC 接口的用途是什么?

    请澄清上述问题以及问题编号,以方便理解。  

    正在等待您的回复

    谢谢、

    梅纳卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menaka、

    如果您的麦克风需要 I2S 输入(而不是 I2S 麦克风输出)、则 TAS5755不支持与其直接连接。  

    基本上、TAS5755需要外部 I2S 时钟作为输入、还需要 I2S 脚本用于初始化。

    因此、根据您的情况、需要 SOC 来处理麦克风接口、为 TAS5755提供 I2S 和 I2C。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    如何调整 TAS5755的增益设置? 是否有任何要配置的寄存器或任何电阻器搭接?

    默认增益值是多少?

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5755是一款开环 D 类器件、这意味着默认的0dBFS 输入信号、输出正弦波峰值电压几乎等于 PVDD 值。 (略低于因 RDSon 引起的 PVDD)

    除了模拟增益、TAS5755还具有数字处理功能、可根据不同的 DSP 处理配置提供数字增益。

    此致、

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    您能解释一下 AD 模式和 BD 模式之间的区别吗? 50W 单声道输出优先选择哪种模式?

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.能否为 MCLK 引脚使用外部振荡器? 如果是、频率应该是多少?

    是否需要将 MCLK 连接到 SCLK?

    2.我能否使用两 个10uF 铝电解电容器(部件号- EEE-2AA100UP)并联用于 PVDD。 请确认。

    请澄清上述问题

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AD/BD 的更多参考资料: http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf 、https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-audio_amplifiers/f/8/t/308552?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AD%2525252525252520BD

    如上所述、请参阅 TAS5755数据表以了解所需的 I2S 格式。 此外、建议使用具有50W 输出的大 PVDD 电容。 (建议使用的 TAS5755EVM 评估模块为220uF)

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    您能建议 PVDD 的最小电容值吗?如果使用了小 PVDD 电容 ID、会发生什么情况?

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于50W 应用、建议遵循 TAS5755 EVM 建议(220uF 电容)。

    在输出功率较大的情况下、低 PVDD 电容可能会导致电压下降。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您能否确认我是否可以并联使用两个100uF 电容器。 这是否足以提供50W 输出?

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个并联100uF 应该足以满足您的应用需求。

    此致、

    Matthew