您好!
我想将 I2S 麦克风直接连接到 TAS5755M、并获得50W 单声道输出。 请说明这是否可行。
正在等待您的回复。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的快速响应!
我计划将 ICS-43432麦克风与 TAS5755连接、请确认以下引脚连接是否正确
SCK (串行数据时钟) - SCLK
WS (串行数据字选择)- LRCLK
SD (串行数据输出) - SDIN
2. I2S 麦克风的 SCK 和 WS 引脚将为输入、 TAS5755中也将 SCLK 和 LRCLK 引脚称为输入。 那么、如何将 I2S 麦克风直接连接到 TAS5755、而无需使用任何主机处理器。 请您澄清一下。
MCLK 的典型输入频率应该是多少?
请澄清我的上述问题。
正在等待您的回复。
谢谢
您好、Matthew、
感谢您的快速回复!
请找到我的以下问题
问题1. 您能否确认上述帖子第1季度中提到的引脚连接?
问题2. 如果 I2S 麦克风的 SCK 和 WS 引脚以及 TAS5755的 SCLK 和 LRCLK 引脚均为输入、那么如何将 I2S 麦克风直接连接 到 TAS5755。
I2S 麦克风将需要 SCK 和 WS 作为输入。 TAS5755是否能够向 I2S 麦克风提供这些信号?
问题3. 仅 I2C 通信需要与 TAS5755连接的 SOC 接口吗? 如果不是、SOC 接口的用途是什么?
请澄清上述问题以及问题编号,以方便理解。
正在等待您的回复
谢谢、
梅纳卡
您好!
AD/BD 的更多参考资料: http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf 、https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-audio_amplifiers/f/8/t/308552?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AD%2525252525252520BD。
如上所述、请参阅 TAS5755数据表以了解所需的 I2S 格式。 此外、建议使用具有50W 输出的大 PVDD 电容。 (建议使用的 TAS5755EVM 评估模块为220uF)
此致、
Matthew