This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:GPIO2没有信号输出

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824083/tas5756m-gpio2-have-no-signal-output

器件型号:TAS5756M

尊敬的团队

  我们希望将 GPIO2用于 SDOUT、但现在无法从引脚23获取 I2S 信号。 下面是我们的寄存器配置。 是否需要写入其他寄存器?

我们希望 SDOUT 等于 SDIN。

e2e.ti.com/.../tsa5756m.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、agiil、

      数据表提供了有关如何进行配置的指导:8.3.3.7串行数据输出。 此信息是否有用?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

     我在 DS 中找不到有用的信息,您是否帮助检查我们配置的寄存器,以及任何欧姆寄存器是否需要写入?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Agril、

    我想这一问题在另一篇文章中讨论.您能帮助解决吗?

    此致。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

     哪个帖子? 我还无法从 GPIO SDOUT 获得正确的 I2S 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    我注意到您在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/824363上处理此问题

    这两个问题是否是同一个问题?

    我想您可以使用 l2C 工具编写 I2C 命令来配置器件。 让我检查一下后言。

    此致。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

     感谢您的支持、我们已从 GPIO 获得 SDOUT。