This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:VCC1/VCC2电压

Guru**** 2557550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/825257/pcm4220-vcc1-vcc2-voltage

器件型号:PCM4220

尊敬的先生。

VCC1/VCC2电压范围在数据表中定义为典型值。 4伏。

但是、由于特殊原因、我的客户正在考虑使用5V 电压。

1.是否可以使用 VCC1/VCC2 =典型值。 5V?

2.如有可能,请告诉我使用此类条件的副作用。

很抱歉询问此类问题。 请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    使用+5V 电源时不会有损坏器件的风险、因为它处于绝对最大电压范围内(下图) 但是、由于该电源电压超出了建议的电源电压范围、我们无法确认器件是否符合数据表规格、这些规格都是在您共享的推荐电源电压范围内提供的。  PCM422x 是一款精密音频 ADC、偏离推荐电源电压可能会影响交流性能规格、但我们无法确定哪种规格或多少规格。 我们强烈建议在建议的电源电压范围内运行产品。