This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:测试 TAS2563功耗

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820465/tas2563-test-tas2563-power-consumption

器件型号:TAS2563

主席先生,

客户将测试 TAS2563 的功耗,单击“测试和测量”即可进入 ROM 模式(PPC3 beta8)。

但是、当点击"test and measurement (测试和测量)"时、语音将停止、您是否让寄存器/数据文件进入 ROM 模式?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    当您输入"Test and Measurement"时、是否尝试单击"ROM Mode"按钮?

    此外、您是否曾尝试进入"设备控制"、选择右上角的 ROM 模式、然后单击应用?

    如果不执行这些操作、您能否在尝试上述两项建议时共享命令日志? 您可以通过从应用程序底部打开 I2C 监视器、单击 Log (日志)、然后启用记录仪(绿色按钮变为红色)、开始将命令记录到日志中。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的信息。 我们可以成功进入 ROM 模式。

    但是、这里有2个问题需要您的帮助、

    1.2A     电流消耗记录在数据表第10页中、如下图1所示。

    这种情况下的输出功率是多少? Ω 担心电流消耗为5W 1% THD+N (在3.6V VBAT 下为8 μ A)。

    图1.

    2.由于输出信号削波,我们无法验证5W 的输出功率。 请参阅下面的图2。 PPC3设置如图3所示。

    您对此问题有什么建议吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    1. 2A 是 I SENSE 测量的限值。 这与功耗不同。 有关电流消耗、请参阅 图23上的效率图、该图针对您请求的功率大约为~80%。
    2. 您是否尝试提高器件的增益(放大器级别)以获得5W 的功率? 在您的图片中、它设置为13dBV。
      如果输出被削波、您还可以尝试增大 最大升压电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是否有更新或其他问题?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    经客户测试的 TAS2563 EVM 看起来 THD+N 不如数据表好。

    我将测试结果离线发送给您、请帮助您进行检查、谢谢。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我将检查您发送的信息、并在电子邮件中进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器