This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:增益电平

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1, TAS5756M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824327/tas6424l-q1-gain-level

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5756M

你好

客户想比较 TAS6424L-Q1和 TAS5756 d/s 在相同条件下的 SNR

请允许我提出一个基本问题。

TAS6424L-Q1

问题1.

请告诉我增益电平2 = 15V/FS 的含义以及增益电平1 = 7.5V/FS 的含义。
无论 PVDD 如何、增益级别2 t 均值输出均为15Vpeak?   (在 I2S 输入=0dBFS 和 PVDD=12V 的情况下
输出夹?)  


TAS5756M

问题2.
请告诉我 SPK_GAIN 、20dBV 或26dBV 的含义。
例如,在  I2S 输入=0dBFS 时,“20dBV”平均值为10Vrms (0dBV=1Vrms)?

问题3.
对于 SPK_GAIN=20dBV、Pvdd=12V、Rspk=8 Ω、非削波(0.1%)和 Po (spk)= 20W、…Ω
VO 应该为12.65Vrms,所以 I2S 输入应该为-2~3dBFS ti 避免削波.....  ,是不是这样?

感谢您的支持。

此致

e2e.ti.com/.../gain.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kanji、

    Q1:是的、增益级别2 t Mean 输出在0dBFS 输入条件下为15Vpeak、并且它假设 PVDD 电压足够高。 如果 PVDD 较低、则输出将削波。

    Q2:是、与 Q1类似、它意味着在0dBFS 输入条件下具有20dBV 输出。

    问题3:是的、错了。 凭借20dBV 增益和12V PVDD、它可以;t 输出12.65Vrms 电压。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·桑

    感谢您的快速回答。