Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1, TAS5756M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824327/tas6424l-q1-gain-level
器件型号:TAS6424L-Q1主题中讨论的其他器件: TAS5756M
你好
客户想比较 TAS6424L-Q1和 TAS5756 d/s 在相同条件下的 SNR
请允许我提出一个基本问题。
TAS6424L-Q1
问题1.
请告诉我增益电平2 = 15V/FS 的含义以及增益电平1 = 7.5V/FS 的含义。
无论 PVDD 如何、增益级别2 t 均值输出均为15Vpeak? (在 I2S 输入=0dBFS 和 PVDD=12V 的情况下
输出夹?)
TAS5756M
问题2.
请告诉我 SPK_GAIN 、20dBV 或26dBV 的含义。
例如,在 I2S 输入=0dBFS 时,“20dBV”平均值为10Vrms (0dBV=1Vrms)?
问题3.
对于 SPK_GAIN=20dBV、Pvdd=12V、Rspk=8 Ω、非削波(0.1%)和 Po (spk)= 20W、…Ω
VO 应该为12.65Vrms,所以 I2S 输入应该为-2~3dBFS ti 避免削波..... ,是不是这样?
感谢您的支持。
此致