大家好、我们已经被要求使用 TPA3255设置多个音频放大器。 只有2个简短的问题:
考虑到我们必须从电源提供放大器、我们应该使用的电源变压器的功率(以 VA 为单位)是多少?
2.您是否建议添加电源缓慢接通、或者是否不需要? 我们已经看到、开始时有250ms 的延迟。
非常感谢您的参与
米洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Milo、
因此、如果您的设计使用每通道100W 的功率、我们可以提供最大的放大器负载、但电源设计相关的其他参数必须由电源设计人员确定。
您需要为我们的器件提供15A 电流、我们从 TPA3255的每通道5A 峰值电流消耗、余量和其他电流消耗中获得该值。 我们可以提供有关我们的功耗、您需要提供的最大电流消耗以及我们建议的工作条件的信息。 您如何在电源设计中提供这种功能、我们无法确定、也取决于设计变压器/电源的人员。
此致、
Luis