This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:电源变压器规格

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824072/tpa3255-power-supply-transformer-specs

器件型号:TPA3255

大家好、我们已经被要求使用 TPA3255设置多个音频放大器。 只有2个简短的问题:

考虑到我们必须从电源提供放大器、我们应该使用的电源变压器的功率(以 VA 为单位)是多少?

2.您是否建议添加电源缓慢接通、或者是否不需要? 我们已经看到、开始时有250ms 的延迟。

非常感谢您的参与

  米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milo、

      您计划输送多少电力和负载相关的电力?

    数据表11.2有 加电时序要求。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我们认为在 BTL 模式下每通道使用的功率不超过100W、因此我们将有2个通道。 我们的扬声器具有8欧姆阻抗。 除了变压器的功率之外、您建议为其使用哪种次级交流电压? 我们不会强制将放大器电源推至53V DC 或附近。

    谨致以最诚挚的问候、感谢您抽出宝贵的时间

      米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milo、

    因此、如果您的设计使用每通道100W 的功率、我们可以提供最大的放大器负载、但电源设计相关的其他参数必须由电源设计人员确定。

    您需要为我们的器件提供15A 电流、我们从 TPA3255的每通道5A 峰值电流消耗、余量和其他电流消耗中获得该值。 我们可以提供有关我们的功耗、您需要提供的最大电流消耗以及我们建议的工作条件的信息。 您如何在电源设计中提供这种功能、我们无法确定、也取决于设计变压器/电源的人员。

    此致、

    Luis