This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:音频 DAC &放大器;具有电位计音量控制的音频放大器所需的原理图审阅

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/824034/pcm5100a-schematics-review-required-for-audio-dac-audio-amplifier-with-potentiometer-volume-control

器件型号:PCM5100A

您好!

我正在设计一个板、用于在 单声道模式下驱动2瓦、8欧姆扬声器(部件号:CMS-28528N-L152)。 需要外部音量控制旋钮来调节扬声器音量输出。

因此、假设有连接电位器的配置。

使用 TI 音频 DAC (器件型号: PCM5100APWR)驱动音频放大器(器件型号:LM4991MAX/NOPB)。 DAC 的输出由外部电位器控制(Pot Specs 100Kohm、0.25W,部件号: PDA241-SRT02-104A2)。

电位计整形器输出馈送到音频放大器、而放大器的输出驱动扬声器。

我已附上该设计的原理图。 是否可以让任何人对其进行审查、并告诉我电路是否正确。

感谢快速响应。

感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../Audio-DAC-_2600_-Amplifier-Circuit.pdf

此致、

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiya、

    我不会将 DAC 输出直接短接在一起。  您可以为每个输出复制 μ 470Ω。  这也有助于降低电流消耗。  

    2、DAC 的输出为6Vpp、因此如果不衰减、您将对放大器进行轨。  我建议您通过更改放大器的增益或在 POT 之前在 DAC 输出上添加电阻分压器来增加放大器的电源并增加一些衰减。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。 但我的查询未解析。 我仍有一些疑问需要你的帮助。

    与您的响应1相关、提供了相应的选项、以便任何一个电阻器都可以随时安装。 默认情况下、选择左通道输出、路径中的电阻器为0欧姆。 或者、如果我们需要进行测试、则不提供任何填充(NS)电阻器选项来使用正确的通道输出。

    与响应2相关、我可以从 PCM5100A 数据表中看到、第4页中的 DAC 通道线性输出电压为2.1Vrms (满量程)。 我不理解 DAC 输出的6Vpp。 请帮助我澄清问题。

    此外、请注意、我提出这个线程的主要目的是为外部控制的电位计选择多大的电阻范围。 我没有得到任何计算公式来了解外部电位计将为音频放大器输入提供多少衰减。

    请告诉我、我是否可以通过任何方式仿真该 DAC 输出到扬声器输入链的输出?

    请提供您的评论意见。

    提前感谢您。

    此致、

    Sathiya Seelan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我明白了——我原本以为你是想把两个频道或一些东西拼起来的。  将其中一个电阻器保持在未组装状态是很好的。

    2.满量程输出上的2.1VRMS 输出约为3Vpeak 或6Vpeak-peak。  PCM5100A 具有电荷泵、可生成大约-3.3V 的负电源。  输出以接地为中心。

    使用此电路可能很难实现2W 输出、因为您会看到放大器的电源可能会对您造成限制。

    对于电路的衰减、假设您需要使用1Vrms 的输入电压。  您将需要将 DAC 输出衰减约50%。 您可以将10kΩ Ω 等电阻器与连接到10kΩ Ω 电位器的输出串联使用。  理想情况下、电阻分压器越低越好、但总电阻小于1kΩ Ω、这违反了 PCM5100A 的输出驱动阻抗规格。

    谢谢、

    Paul