Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
您好!
我正在设计一个板、用于在 单声道模式下驱动2瓦、8欧姆扬声器(部件号:CMS-28528N-L152)。 需要外部音量控制旋钮来调节扬声器音量输出。
因此、假设有连接电位器的配置。
使用 TI 音频 DAC (器件型号: PCM5100APWR)驱动音频放大器(器件型号:LM4991MAX/NOPB)。 DAC 的输出由外部电位器控制(Pot Specs 100Kohm、0.25W,部件号: PDA241-SRT02-104A2)。
电位计整形器输出馈送到音频放大器、而放大器的输出驱动扬声器。
我已附上该设计的原理图。 是否可以让任何人对其进行审查、并告诉我电路是否正确。
感谢快速响应。
感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../Audio-DAC-_2600_-Amplifier-Circuit.pdf
此致、
Sathiya