This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:EVM 上的数字输入

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823310/tlv320aic3111evm-k-digital-input-on-evm

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K

我们使用的是数字麦克风、它提供连接到 DIN 引脚的 PDM 输出、并将 GPIO1引脚设置为 ADC_CLOCK。 我们在使用扬声器或耳机播放音频时遇到困难、如果可以提供任何示例或演示代码、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的苏维克、  

     您能更具体吗?  您想在扬声器上播放 PDM 麦克风吗? 还是要播放来自 DSP 的数字音频?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要处理 DSP 上的 PDM 输入、然后在耳机和扬声器上播放它。 我希望这澄清了我的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    是的、 这是可能的、 由于需要将 DIN 引脚用于 DMIC、PDM 输入将是唯一可以在 HP 和扬声器上播放的内容。  

    您是否有正在 PurePath Studio 中使用的流程文件?  您可以分享此流程吗?

    此致、

    -Steve Wilson