请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3111EVM-K 我们使用的是数字麦克风、它提供连接到 DIN 引脚的 PDM 输出、并将 GPIO1引脚设置为 ADC_CLOCK。 我们在使用扬声器或耳机播放音频时遇到困难、如果可以提供任何示例或演示代码、将会非常有帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的是数字麦克风、它提供连接到 DIN 引脚的 PDM 输出、并将 GPIO1引脚设置为 ADC_CLOCK。 我们在使用扬声器或耳机播放音频时遇到困难、如果可以提供任何示例或演示代码、将会非常有帮助。