This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4911Q-Q1:高阻抗负载下的最大输出电压。

Guru**** 2479065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4911Q-Q1, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818033/lm4911q-q1-maximum-output-voltage-with-high-impedans-load

器件型号:LM4911Q-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA6138A2

32欧姆电阻的输出功率为80mV、VDD 为5V。 这意味着、输出电压为1.6Vrms (4.5Vp-p)。

但是、我们的客户要求在600 Ω 负载和5V VDD 下提供1.7Vrms 输出。 是否可以在 avove 条件下输出1.7Vrms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 e2e。

    您如何选择 LM4911Q-Q1? 也许您可以针对 TPA6138A2等较新器件进行更改。
    更改器件有几个优势、其中一个优势是、较新的器件通常采用 DirectPath 技术、该技术具有内部电荷泵、可从外部正电源生成负电源轨。 由于输出靠近 GND 居中、因此无需使用输出电容器。 此外、对于较低的电源电压、输出范围更高。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对我在上一帖子中的建议有进一步的评论?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    该器件的内部运算放大器是 轨到轨吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是轨到轨、但具有更大的电压范围、因为您具有 VDD (外部)和内部电荷泵生成的负电源轨、这几乎使输出电压范围加倍。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。