请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4911Q-Q1 主题中讨论的其他器件: TPA6138A2
32欧姆电阻的输出功率为80mV、VDD 为5V。 这意味着、输出电压为1.6Vrms (4.5Vp-p)。
但是、我们的客户要求在600 Ω 负载和5V VDD 下提供1.7Vrms 输出。 是否可以在 avove 条件下输出1.7Vrms?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
32欧姆电阻的输出功率为80mV、VDD 为5V。 这意味着、输出电压为1.6Vrms (4.5Vp-p)。
但是、我们的客户要求在600 Ω 负载和5V VDD 下提供1.7Vrms 输出。 是否可以在 avove 条件下输出1.7Vrms?
您好!
欢迎使用 e2e。
您如何选择 LM4911Q-Q1? 也许您可以针对 TPA6138A2等较新器件进行更改。
更改器件有几个优势、其中一个优势是、较新的器件通常采用 DirectPath 技术、该技术具有内部电荷泵、可从外部正电源生成负电源轨。 由于输出靠近 GND 居中、因此无需使用输出电容器。 此外、对于较低的电源电压、输出范围更高。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器