This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:50W 输出的电源

Guru**** 2480515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/820228/tpa3116d2-power-supply-for-50w-output

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204

您好!

我的输入电压为5V。 我能否从 TPA3116D2获得50W 单声道输出、输入电源的电流应该是多少?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大输入 VICM 为2.5V。 因此、5V 输入不适用。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    TPA3116D2具有不同的增益设置、每个增益设置的电流是多少、如下图所示

    我计划将音频编解码器连接到 TPA3116D2、数据表中未提及音频输入的高电平和低电平输入电压。

    请您澄清一下这些内容。

    正在等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menaka、


    TPA3116最大 VCIM 为2.5V。

    电流是多少? 输出?

     

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我    用于连接的音频输入信号(RINP、RINN、LINP、Linn)的 VIH 和 VIL 值吗?  

    请告诉我"?"的值 进行了比较

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流输入范围为-2.5V~+2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    请澄清以下问题。

    我计划将音频编解码器 - TLV320AIC3204连接到音频放大器 - TPA3116D2。 请参阅以下参考方框图。 我能否在 以下配置中将此编解码器与 TPA3116D2连接? 如果是、请澄清两个器件的 IO 电压电平是否匹配且不会导致任何问题。

    如果不是、您能否建议使用适合连接 TPA3116D2的音频编解码器、并且所需的音频输入是 I2S 麦克风。

    2.如果上述接口正确、音频编解码器的线路输出是否可以直接连接到音频放大器、或者是否应该使用任何信号放大器?

    关于 TPA3116D2设计 - http://www.ti.com/lit/df/tidrd32/tidrd32.pdf、  TPA3116D2的输入通过放大器提供、如下所示。

    请阐明输入端对该放大器的需求。

    请提出上述问题。 正在等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)编解码器与 TPA3116D2的连接正常。 BTW、大多数编解码器输出是差分的。 如果是、我们建议使用差分输入连接。

    2) 2)添加低通滤波器以抑制带外噪声非常重要。 您向我展示的设计是多阶低通 滤波器。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    请找到我的以下问题

    对于单声道输出、我是否需要将编 解码器的差分信号连接到 TPA3116D2? 如果是,这是否意味着单声道输出不依赖于输入类型(差动或单端)?

    2.如果 TPA3116D2的输入为2.5V 信号、它能否被放大、TPA3116D2是否能够产生50W 单声道输出?

    3.您能不能建议我使用什么带外滤波器以及如何使用它?

    请澄清上述问题

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、您可以使用差动输入进行 momo 设计。 它不取决于输入类型。

    2) 2) 是的。 最大增益为36dB。

    3) 3)您可以参考 TPA3116 EVM 设计。

    www.ti.com/.../slou336b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    1.您能否确认以下 TPA3116D2差分输入配置是否正确 ?

    2.要设置最大增益、是否有任何寄存器设置或仅限电阻器组合?

     3、TPA3116D2的输入是否必须使用低通滤波器? 由于它是麦克风输入、因此所有频率都应被视为正确、因此滤波器电路是必需的吗?

    我看到在某些电路中、RC 滤波器用于放大器的输入端、但在某些电路中、编解码器和音频放大器之间仅连接耦合电容器?

    在 上面提到的 TPA3116D2 EVM 设计中、 TPA3116D2的输入端仅连接耦合电容器。 您建议采用何种滤波器设计?

    在 TPA3116D2的输出端、应使用什么滤波器设计? 如果要使用 LC 滤波器设计、您可以在 TPA3116D2需要50W 单声道输出时建议使用 LC 的值

    请澄清我的上述问题。

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我无法打开图片。

    2) 2)对于增益设置、不能配置寄存器、只能使用电阻器。 请参阅数据表中的表1。

    3) 3)最好在输入端添加低通滤波器。 因为对于系统级、可能存在高频噪声。  

        RC 低通滤波器或 多阶低通 滤波器正常。

    4) 4)对于 LC 滤波器、您可以参考 TPA3116 EVM 设计。 此 EVM 设计适用于50W、10uH+0.68uF 滤波器。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复!

    1.请找到上一帖子 Q1中所述配置的图像。

    我已将编解码器(TLV320AIC3204)的 LOL 和 LOR 连接到 TPA3116D2的 RINP 和 RINN 引脚。

    2.好的

    3.您能为低通滤波器建议 R 和 C 的值吗? 数据表中提到的输入耦合电容器的建议值。

    4、好的

    请澄清我的上述问题。

    正在等待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.连接正常。 请勿在 TPA3116输入引脚上添加输入电容器。

    RC 滤波器的截止频率必须大于20kHz。 常见的 RC 滤波器设计为499欧姆+1000pF。

    Derek、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能不能澄清为什么耦合电容器不应连接到 TPA3116D2的输入引脚? 因为在大多数参考电路中、耦合电容器是在 RC 滤波器之后使用的

    2.从放大器获得50W 单声道输出的增益值应该是多少?

    请澄清上述问题。

    正在等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉 、这是错误的。 我想说:不要忘记在 TPA3116输入引脚上添加输入电容器。

    增益设置与输入信号电平相关、这是系统主题。 您可以通过电阻器调整 gai 设置、请参阅数据表详细信息。

    Derek、

    此致