主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204
您好!
我的输入电压为5V。 我能否从 TPA3116D2获得50W 单声道输出、输入电源的电流应该是多少?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的输入电压为5V。 我能否从 TPA3116D2获得50W 单声道输出、输入电源的电流应该是多少?
谢谢
您好!
感谢您的回复!
请澄清以下问题。
我计划将音频编解码器 - TLV320AIC3204连接到音频放大器 - TPA3116D2。 请参阅以下参考方框图。 我能否在 以下配置中将此编解码器与 TPA3116D2连接? 如果是、请澄清两个器件的 IO 电压电平是否匹配且不会导致任何问题。
如果不是、您能否建议使用适合连接 TPA3116D2的音频编解码器、并且所需的音频输入是 I2S 麦克风。
2.如果上述接口正确、音频编解码器的线路输出是否可以直接连接到音频放大器、或者是否应该使用任何信号放大器?
关于 TPA3116D2设计 - http://www.ti.com/lit/df/tidrd32/tidrd32.pdf、 TPA3116D2的输入通过放大器提供、如下所示。
请阐明输入端对该放大器的需求。
请提出上述问题。 正在等待您的回复。
谢谢
您好!
感谢您的回复!
请找到我的以下问题
对于单声道输出、我是否需要将编 解码器的差分信号连接到 TPA3116D2? 如果是,这是否意味着单声道输出不依赖于输入类型(差动或单端)?
2.如果 TPA3116D2的输入为2.5V 信号、它能否被放大、TPA3116D2是否能够产生50W 单声道输出?
3.您能不能建议我使用什么带外滤波器以及如何使用它?
请澄清上述问题
谢谢
您好!
1) 1)是的、您可以使用差动输入进行 momo 设计。 它不取决于输入类型。
2) 2) 是的。 最大增益为36dB。
3) 3)您可以参考 TPA3116 EVM 设计。
您好!
感谢您的回复!
1.您能否确认以下 TPA3116D2差分输入配置是否正确 ?
2.要设置最大增益、是否有任何寄存器设置或仅限电阻器组合?
3、TPA3116D2的输入是否必须使用低通滤波器? 由于它是麦克风输入、因此所有频率都应被视为正确、因此滤波器电路是必需的吗?
我看到在某些电路中、RC 滤波器用于放大器的输入端、但在某些电路中、编解码器和音频放大器之间仅连接耦合电容器?
在 上面提到的 TPA3116D2 EVM 设计中、 TPA3116D2的输入端仅连接耦合电容器。 您建议采用何种滤波器设计?
在 TPA3116D2的输出端、应使用什么滤波器设计? 如果要使用 LC 滤波器设计、您可以在 TPA3116D2需要50W 单声道输出时建议使用 LC 的值
请澄清我的上述问题。
正在等待您的回复
谢谢
您好!
1) 1)我无法打开图片。
2) 2)对于增益设置、不能配置寄存器、只能使用电阻器。 请参阅数据表中的表1。
3) 3)最好在输入端添加低通滤波器。 因为对于系统级、可能存在高频噪声。
RC 低通滤波器或 多阶低通 滤波器正常。
4) 4)对于 LC 滤波器、您可以参考 TPA3116 EVM 设计。 此 EVM 设计适用于50W、10uH+0.68uF 滤波器。
Derek、
此致