This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1780:PCM1780 MC/MD 内部下拉电阻器

Guru**** 2644555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823374/pcm1780-pcm1780-mc-md-internal-pull-down-resistor

器件型号:PCM1780

你(们)好

我刚刚向客户询问 PCM1780的 MC/MD 引脚的内部下拉电阻。 参考数据表中的以下规格、我发现这两个引脚是"施密特 触发输入"和"下拉"。

我是否可以理解 MC 和 MD 引脚有内部下拉电阻器? 如果是、内部下拉电阻是多少?

由于这是一个紧迫的客户问题、因此非常期待您的反馈。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黑色、

    它们大约为100kΩ Ω 的下拉电阻器。

    谢谢、

    Paul