Other Parts Discussed in Thread: PCM1780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1780 你(们)好
我刚刚向客户询问 PCM1780的 MC/MD 引脚的内部下拉电阻。 参考数据表中的以下规格、我发现这两个引脚是"施密特 触发输入"和"下拉"。
我是否可以理解 MC 和 MD 引脚有内部下拉电阻器? 如果是、内部下拉电阻是多少?
由于这是一个紧迫的客户问题、因此非常期待您的反馈。 非常感谢!