This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:扬声器特性化真正需要什么

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM, TAS2557, TAS2563, TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/823184/tas2557-what-is-really-needed-for-speaker-characterization

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件:PP-SALB2-EVMTAS2563TAS2559

尊敬的论坛:

对于一家中型公司、构建门线系统、我想评估 TI 的智能放大器是否能让我们更进一步地构建具有响亮和小型扬声器的设备。

遗憾的是、我目前无法找到哪些器件(EVM/PP-SALB2 /等)"真正"需要为客户提供首次演示、以表明智能放大器将提高客户已选择的特定扬声器的性能。 (遗憾的是、扬声器制造商未提供任何特性)。

可以连接到 PP-SALB2-EVM 的"激光器"是否真的需要? 还是包含在其中? 可以使用哪一个?

据我所知、激光器仅用于偏移测量、但由于语音是客户最重要的用例、偏移仅在低频率下才会变得重要、这可能不是最重要的参数、或者我是否遇到了问题?

我认为客户愿意立即投资于进一步的设备、我会向他们展示一个成功的演示、展示使用智能放大器可以实现的改进。
因此、目前最重要的任务是运行演示、展示扬声器的一些改进、而无需对评估硬件进行大量投资。

或者是否可以"租用"所需的设备?

有人可以在这里给我一些提示吗?

此致

Pascal spark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    为了运行扬声器表征、您至少需要 PP-SALB2-EVM 和 SmartAmp EVM、如 TAS2557、TAS2559或 TAS2563。

    只有当您没有扬声器特性时、才需要激光器。 激光可用于获得扬声器的 BL 和偏移。 但也可以手动向软件提供这些功能。 特征评定所需的扬声器特性为:

    • 膜片面积或直径
    • BL
    • 偏移限制(最大偏移)
    • 热限制

    TI 不生产激光设备、如果您需要有关可用于此用途的详细信息、可以向我发送电子邮件至:ivan.salazar@ti.com、我可以提供更多详细信息。

    为了演示智能放大器、您需要:

    • 确定扬声器的特征
    • 上一步将根据扬声器特性生成一个 ppc3调优文件
    • 然后、您可以根据均衡器和 DRC 对器件进行微调

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器