主题中讨论的其他器件:PP-SALB2-EVM、 TAS2563、 TAS2559
尊敬的论坛:
对于一家中型公司、构建门线系统、我想评估 TI 的智能放大器是否能让我们更进一步地构建具有响亮和小型扬声器的设备。
遗憾的是、我目前无法找到哪些器件(EVM/PP-SALB2 /等)"真正"需要为客户提供首次演示、以表明智能放大器将提高客户已选择的特定扬声器的性能。 (遗憾的是、扬声器制造商未提供任何特性)。
可以连接到 PP-SALB2-EVM 的"激光器"是否真的需要? 还是包含在其中? 可以使用哪一个?
据我所知、激光器仅用于偏移测量、但由于语音是客户最重要的用例、偏移仅在低频率下才会变得重要、这可能不是最重要的参数、或者我是否遇到了问题?
我认为客户愿意立即投资于进一步的设备、我会向他们展示一个成功的演示、展示使用智能放大器可以实现的改进。
因此、目前最重要的任务是运行演示、展示扬声器的一些改进、而无需对评估硬件进行大量投资。
或者是否可以"租用"所需的设备?
有人可以在这里给我一些提示吗?
此致
Pascal spark