This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:"调制问题"当 TAS2557播放500Hz 正弦波时、在 TAS2557输出中

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822694/tas2557-modulation-issue-in-tas2557-output-when-tas2557-playing-500hz-sine-wave

器件型号:TAS2557

客户报告说、当 TAS2557在调优模式下播放500Hz 正弦波时、TAS2557输出中存在"调制问题"。 如果使用 ROM 模式1、则没有类似的问题。

团队能否查看该问题、以及为什么仅在调优模式下存在"调制问题"?

测试图如下所示:

1) 1)在调优模式下:


2)在 ROM 模式1中   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否确定了该调制的频率?
    该器件使用60Hz 导频进行 IV 检测测量、仅在调谐模式下存在。 我想您看到的调制是由试验音引起的。

    此调制是否与客户应用程序不相符合? 尽管建议将导频设置为默认60Hz、但仍可调整导频音。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器