请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3251 您好、先生、
设计原理图如下所示,我们遇到了一个问题,4欧姆,8欧姆负载没有问题,但2欧姆进入 OLP,请看一下并提供建议,谢谢!
输入电压为2 Ω Vin=36V,1K 频率
OUT 引脚:FAULT=0,CLIP=1
2.测试所有 OC-ADJ 电阻值,结果相同(OLP)
MODE = PBTL,M2 = 1、M1 = 0,OC_ADJ = 16A 输出 RMS = 20V
4.PVDD 电压没有下降,尝试移除 R12、R22、R23、C55、C58,结果相同