This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:如何使其不进入 OLP 保护

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/822608/tpa3251-how-to-make-it-not-enter-to-olp-protection

器件型号:TPA3251

您好、先生、

设计原理图如下所示,我们遇到了一个问题,4欧姆,8欧姆负载没有问题,但2欧姆进入 OLP,请看一下并提供建议,谢谢!

输入电压为2 Ω Vin=36V,1K 频率  

OUT 引脚:FAULT=0,CLIP=1

2.测试所有 OC-ADJ 电阻值,结果相同(OLP)

MODE = PBTL,M2 = 1、M1 = 0,OC_ADJ = 16A 输出 RMS = 20V

4.PVDD 电压没有下降,尝试移除 R12、R22、R23、C55、C58,结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KJ、

    2欧姆负载情况 下的输出电流更高。 请检查电感器速率电流规格。 如果速率电流过低、2欧姆电阻将触发 OC。

    Derek、

    此致