This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:TAS2559源代码错误和 PPC3 I2C 从地址2菜单

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819394/tas2559-tas2559-source-code-error-and-ppc3-i2c-slave-address2-menu

器件型号:TAS2559

你(们)好

我的客户正在使用 TAS2559进行开发、但我遇到了一些问题并发送了邮件。

正在参考 TAS2559 Android 驱动程序开发源代码。

 

测试过程中出现如下错误消息。

*错误消息

在什么情况下会出现这些错误消息?

 

如下图所示、I2C 从器件地址为1或2。

如果我不输入从器件地址2、

我无法转到下一步。从地址2的确切功能是什么?

如果不使用从地址2,我们应该放置什么值?


 

请检查一下。

谢谢你

此致

 

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将查看此信息、并将尽快提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的支持。您是否已查看我的查询?

    很抱歉、我的客户的发展计划很紧张、我需要快速确认。

    我希望您能理解。

    请检查一下。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您看到的错误可能是由异常复位引脚下拉引起的。 该错误表示器件意外复位。

    您可以保留从地址2的原样、或者如果它导致共享同一地址的另一个器件出现问题、您可以将其更改为未使用的器件、如0x00。 我将验证我们是否有可导出单个器件文件而不是立体声的版本。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    让我跟进您的另一个 e2e 主题、如果您给我发送了一个主题、请发送电子邮件。 我将把这个线程标记为已关闭。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器