This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:PPC3调优中的相移问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819385/tas2557-phase-shift-question-in-ppc3-tuning

器件型号:TAS2557

客户在立体声应用中使用双 TAS2557。 客户报告了双扬声器中的相位问题、因此他们希望使用 PPC3进行相移。

客户希望在立体声应用中对双通道 TAS2557在 PPC3上进行相移。

你能告诉我这一点吗

1) 1)    从何处获取有关 PPC3中的“相移”调优信息? PPC3上是否有任何相移调优设计流程?

2) 2) 2)    在整个频率下、如果第2个扬声器的相位相反、是否会产生副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否已经在整个带宽上尝试过此相移?

    我将对此进行测试并提供一些振幅和失真测量、以便客户确保性能良好。
    您是否有关于客户为什么需要从一个扬声器反相到另一个扬声器的更多信息?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您或客户是否在全带宽上尝试过相移? 您是否有客户提出的其他问题?
    如果仍然需要、我可以使用使用 EVM 进行的一些测量来更新明天的内容。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的支持。 我也在邮件中得到了答案。

    我想将其标记为"关闭"。 谢谢