请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2557 客户在立体声应用中使用双 TAS2557。 客户报告了双扬声器中的相位问题、因此他们希望使用 PPC3进行相移。
客户希望在立体声应用中对双通道 TAS2557在 PPC3上进行相移。
你能告诉我这一点吗
1) 1) 从何处获取有关 PPC3中的“相移”调优信息? PPC3上是否有任何相移调优设计流程?
2) 2) 2) 在整个频率下、如果第2个扬声器的相位相反、是否会产生副作用?