This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120是否是最佳选择?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, TLV320AIC3254, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821116/tlv320aic3120-is-a-tlv320aic3120-good-choice

器件型号:TLV320AIC3120
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3254TLV320AIC3262

大家好、

我想选择一个支持环境噪声降低和模拟输入和输出的编解码器。 如果  TLV320AIC3120是一个不错的选择。 请就此提出一些建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、

    ENC 块不适用于 AIC3120。  TLV320AIC3254/3256可以正常工作、或 TLV320AIC3262/3268也可以正常工作

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复。 我在 AIC3254中找不到 ENC 块、您可以展示一下吗?非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    任何更新。如何检查 AIC3254中的 ENC 块?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sara、  

    它位于 PurePath Studio 中。

    此致、

    -Steve Wilson