This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:输出阻抗的频率特性

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1875, LM675, TINA-TI, OPA2377
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818052/lm1875-frequency-characteristics-of-output-impedance

器件型号:LM1875
主题中讨论的其他器件: LM675TINA-TIOPA2377

您好、支持团队、

您是否有关于 LM1875和 LM675的输出阻抗频率特性的数据?
如果您有这些数据、您能向我们展示一下吗?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是指该放大器的频率响应曲线吗?  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    在我们客户的应用中、LM1875可驱动重电感负载。
    LM1875具有大约30dB 的高增益。
    因此、为了研究输出的行为、客户似乎想知道输出阻抗的频率特性。

    我认为输出阻抗的特性可通过 TINA-TI 仿真进行估算。 参数是否与实际 IC 匹配?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tachibana、

    TINA-TI 模型应与输出阻抗曲线的实际 IC 频率响应匹配。  

    Rgds、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    我仿真了 LM1875输出阻抗的频率响应。
    我将附上仿真文件、原理图和下面的结果。

    e2e.ti.com/.../6403.LM1875_5F00_zo.TSC


    看看这个结果、我认为这是不正常的。

    检查 LM1875仿真模型的宏后、似乎没有与输出阻抗相关的参数。
    您是否有有关 LM1875输出阻抗的仿真模型?

    作为参考、OPA2377仿真模型似乎包含如下输出阻抗模型。

    (二 *********
    *
    *开始型号 OPA 2377
    *此型号适用于 OPA 377 OPA 2 377 OPA 4 377
    *模型特性包括输出摆幅、输出电流
    通过电源轨、轨到轨输出级、
    *输出电流限制、开环增益和相位
    RL 和 CL 效应、稳定时间、过载恢复
    *时间、与频率分离的共模资源
    *每个输入区域的影响、输出阻抗 VS
    *频率、电源抑制与频率
    *影响、1/F 输入电压噪声、输入电流
    噪声、具有温度影响的输入偏置电流、
    *输入阻抗、输入共模范围、独立
    每个输入区域的输入偏移、偏移温度-
    系统特性效应和静态电流与电压及
    *温度。
    *型号温度范围为-40至+125摄氏度
    *请注意、模型在该范围内起作用、但
    *并非所有参数都跟踪真实器件的参数。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tachibana、

    不同的 TINA 模型具有不同的精度。 根据您的仿真结果、LM1875 TINA 模型不考虑输出阻抗。  

    我们的 BU 侧使用此旧设备的数据也有限。 那么、是否可以使用 LM1875样本自行测量输出阻抗曲线?  

    此致、

    Matthew