This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:标准模式下的 I2C 下降时间

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/821314/tas5825m-about-i2c-fall-time-on-standard-mode

器件型号:TAS5825M

您好!

关于 TAS5825M 上 I2C 标准模式的下降时间、我的客户提出了一个问题。

根据数据表、SCL/SDA 的下降时间为20+0.1*CB (ns)至1000ns。

但根据 I2C 规范(UM10204)、标准模式下的最大值仅为300 (ns)。

TAS5825M


 

・I2C 规范


 

(问题)

在其应用(TAS5825M)中、SCL/SDA 在标准模式下的下降时间为4.4/4.2 (ns)。

I2C 规范中的值是否存在任何问题?

这些值是否符合标准模式规格?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    UM10204 I2C TF 快速模式最小值为20*(Vdd/5.5),如下所示。

    TAS5825 IC 设计为标准和快速模式提供了相同的最小规格、以保持稳定性。 因此、建议遵循数据表规格要求、并修改 SCL/SDA 的4.4/4.2 (ns)下降时间以满足要求。

    此致、

    Matthew