请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 您好!
关于 TAS5825M 上 I2C 标准模式的下降时间、我的客户提出了一个问题。
根据数据表、SCL/SDA 的下降时间为20+0.1*CB (ns)至1000ns。
但根据 I2C 规范(UM10204)、标准模式下的最大值仅为300 (ns)。
・TAS5825M
・I2C 规范
(问题)
在其应用(TAS5825M)中、SCL/SDA 在标准模式下的下降时间为4.4/4.2 (ns)。
I2C 规范中的值是否存在任何问题?
这些值是否符合标准模式规格?
此致、
TAO 2199