This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 启动时间的更多详细信息

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819446/tas5805m-more-detailed-information-of-startup-time-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了有关 TAS5805M 启动时间的更多详细信息。

他希望尽可能缩短启动时间。

我检查了数据表、但没有特定的启动时间值。

因此、请告诉我加快启动时间的条件、因为这可能是实际时间的一个示例。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      TAS5805数据表中的序列显示了 Page43的启动时间。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5805m.pdf

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    我无法理解数据表的描述。

    例如、请告诉我电源启动后等待的 ms 数。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki-San、

    要启动 TAS5805、需要执行以下步骤:

    1. PVDD/DVDD 已通电--启动;

    2. PDN 被拉高        ----从第1步到第2步不需要时间;

    延迟5ms              -- 5毫秒

    I2S 被指定并保持稳定  

    5. I2C 初始化开始     ----从第4步到第5步不需要时间;  

      注意:至于步骤5、时间消耗取决于 I2C 命令的行。 在转储.h 文件中可以找到的命令中集成了5ms 的延迟。

    6.步骤5中的最后一个 l2C 命令将使 HIZ 的 TAS5805发挥作用。 在此步骤中有一个斜升时间。 您可以通过以下公式计算它:斜升时间(256/LRCLK)

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我会向客户解释这些问题。

    此致、

    哈塞伯