主题中讨论的其他器件: TAS5805
尊敬的 Sirs:
我的客户询问了有关 TAS5805M 启动时间的更多详细信息。
他希望尽可能缩短启动时间。
我检查了数据表、但没有特定的启动时间值。
因此、请告诉我加快启动时间的条件、因为这可能是实际时间的一个示例。
此致、
哈塞伯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
TAS5805数据表中的序列显示了 Page43的启动时间。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5805m.pdf
此致
Linda
您好、Yoshiki-San、
要启动 TAS5805、需要执行以下步骤:
1. PVDD/DVDD 已通电--启动;
2. PDN 被拉高 ----从第1步到第2步不需要时间;
延迟5ms -- 5毫秒
I2S 被指定并保持稳定
5. I2C 初始化开始 ----从第4步到第5步不需要时间;
注意:至于步骤5、时间消耗取决于 I2C 命令的行。 在转储.h 文件中可以找到的命令中集成了5ms 的延迟。
6.步骤5中的最后一个 l2C 命令将使 HIZ 的 TAS5805发挥作用。 在此步骤中有一个斜升时间。 您可以通过以下公式计算它:斜升时间(256/LRCLK)
此致、
Alix Wan。